请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR2000EVM 主题中讨论的其他器件: DLP2000
您好!
是否有 通过软件调整 DLPDLCR2000EVM 透镜焦距的配置?如果没有、是否有可以选择通过软件调整透镜焦距的 DLP 投影仪?
另外、在 DLP2000 DMD 数据表中、方框图(第8.2节)显示了连接至 GPIO5的步进电机和电机驱动器块。 EVM 中是否存在此选项、它可用于对焦调整? 请对此进行澄清。