This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:通过软件调整 DLPDLCR2000透镜聚焦

Guru**** 2580475 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLP2000, DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1291927/dlpdlcr2000evm-dlpdlcr2000-lens-focus-adjustment-through-software

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLP2000

您好!

是否有 通过软件调整 DLPDLCR2000EVM 透镜焦距的配置?如果没有、是否有可以选择通过软件调整透镜焦距的 DLP 投影仪?

另外、在 DLP2000 DMD 数据表中、方框图(第8.2节)显示了连接至 GPIO5的步进电机和电机驱动器块。 EVM 中是否存在此选项、它可用于对焦调整? 请对此进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeel、

    欢迎回到 E2E 论坛。 感谢您继续使用我们的服务!

    如果您的应用 通过传感器使用聚焦电机控制、您可以使用  GPIO5作为输入引脚来连接到电机位置传感器。 如果您的应用没有对传感器使用非对焦电机控制、请将此引脚配置为逻辑0的输出并使其保持未连接状态。 更多信息、请参阅 DLPC2607控制器数据表。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否有任何具有内置功能的 DLP 投影仪可通过软件控制镜头对焦?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeel、

    很遗憾、我们不提供任何具有电机控制焦点的现成产品。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢奥斯汀