This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:关于 D2 LED 点亮红光

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLPLCRC410EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1293201/dlplcrc410evm-regarding-the-d2-led-lighting-up-red

器件型号:DLPLCRC410EVM
主题中讨论的其他器件:DLP7000

我正在使用连接到 DLPLCRC410EVM 的 DLP7000、有时 D2 LED 仍保持红色亮起、无法正常工作。
但是、当我一段时间后再次打开它时、它会正常工作。 这可能是什么原因呢?

这可能很难理解、因为我使用的是转换器。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshitaka-san:

    您的翻译工具相当不错。  这个问题很容易理解。

    当 D2保持红色时、您是否已将 EVM 与 USB 连接?

    请尝试以下操作:

    1. 移除所有 USB 连接
    2. 为电路板加电
      1. 如果 D2保持红色、默认图形是否显示?
      2. 如果相邻的 LED (D16)变为绿色、默认测试图形是否显示?

    D2显示 APPS_FPGA (Virtex 5 LX50)正在尝试从连接到 APPS_FPGA 的 PROM 进行配置。  如果配置成功、并且设计开始在 FPGA 上运行、则 D2应关闭、D16应亮起绿色。

    您使用的电源的电流容量是多少?  它至少应为5安培。  如果电源电压为额定电压、则可能无法进行配置。

    此外、请检查5V 进入电路板的电压。   

    如果您具有良好的实验室工作台电源(至少6安容量)、您可以使用它进行测试。  如果入口点处的电压有点低、则调整实验室电源、使其在到达电路板后为5V。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案。

    EVM  与 USB 连接。
    基本而言、这是正常的、但当连续使用时会出现这种现象。

    当 D2呈红色亮起时、DMD 上不会显示默认图形、GUI 无法识别 DMD

    您使用的电源的电流正常。
    当我在大约20分钟后再次打开 EVM 开关时、D2的红色消失、相邻的 LED 变为绿色。

    除了 PROM 损坏或电源问题外、是否有其他任何原因?
    例如、DMD 过热等。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshitaka-san、

    DMD 变热不会影响 FPGA 配置。

    帮助我理解、这是"冷"启动问题吗?  是否在系统关闭一段时间后、或在系统开启一段时间后、您尝试关闭系统电源后重启并导致引导失败?

    不要因为电源的电流容量似乎符合规格而排除电源问题。  我们已经看到过一些情况、即使电源广播足够的电流、电压也会下降。  这就是为什么我建议尝试不同的电源或工作台电源以进行测试、从而排除电源问题。

    您可以使用示波器来探测 PROM 时钟线路、以查看其在生成时是否正在生成时钟。  在此系统中、PROM 会生成时钟。  如果不生成时钟、则不会进行配置、FPGA 将保持复位状态、D2为红色。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    例如、我们运行 EVM 大约20分钟。 然后、在我将其关闭并在几分钟后打开之后、D2仍保持红色。 但是、经过大约20分钟的时间后、它会正常启动。
    是下电上电问题、还是 EVM 通过散热器和风扇进行冷却、但冷却效果不够好?

    根据您的建议、电源的电流值可能不稳定。 我将尝试使用另一个电源。

    非常感谢。
    如果这个问题没有解决,我会问你一个问题。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshitaka-san、

    是的、请告诉我结果。  可能不是电源问题、但我想排除。

    菲齐克斯