主题中讨论的其他器件:DLP7000、
我正在使用连接到 DLPLCRC410EVM 的 DLP7000、有时 D2 LED 仍保持红色亮起、无法正常工作。
但是、当我一段时间后再次打开它时、它会正常工作。 这可能是什么原因呢?
这可能很难理解、因为我使用的是转换器。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用连接到 DLPLCRC410EVM 的 DLP7000、有时 D2 LED 仍保持红色亮起、无法正常工作。
但是、当我一段时间后再次打开它时、它会正常工作。 这可能是什么原因呢?
这可能很难理解、因为我使用的是转换器。
提前感谢您。
尊敬的 Yoshitaka-san:
您的翻译工具相当不错。 这个问题很容易理解。
当 D2保持红色时、您是否已将 EVM 与 USB 连接?
请尝试以下操作:
D2显示 APPS_FPGA (Virtex 5 LX50)正在尝试从连接到 APPS_FPGA 的 PROM 进行配置。 如果配置成功、并且设计开始在 FPGA 上运行、则 D2应关闭、D16应亮起绿色。
您使用的电源的电流容量是多少? 它至少应为5安培。 如果电源电压为额定电压、则可能无法进行配置。
此外、请检查5V 进入电路板的电压。
如果您具有良好的实验室工作台电源(至少6安容量)、您可以使用它进行测试。 如果入口点处的电压有点低、则调整实验室电源、使其在到达电路板后为5V。
菲齐克斯
感谢您的解决方案。
EVM 与 USB 连接。
基本而言、这是正常的、但当连续使用时会出现这种现象。
当 D2呈红色亮起时、DMD 上不会显示默认图形、GUI 无法识别 DMD
您使用的电源的电流正常。
当我在大约20分钟后再次打开 EVM 开关时、D2的红色消失、相邻的 LED 变为绿色。
除了 PROM 损坏或电源问题外、是否有其他任何原因?
例如、DMD 过热等。
提前感谢您。
您好、Yoshitaka-san、
DMD 变热不会影响 FPGA 配置。
帮助我理解、这是"冷"启动问题吗? 是否在系统关闭一段时间后、或在系统开启一段时间后、您尝试关闭系统电源后重启并导致引导失败?
不要因为电源的电流容量似乎符合规格而排除电源问题。 我们已经看到过一些情况、即使电源广播足够的电流、电压也会下降。 这就是为什么我建议尝试不同的电源或工作台电源以进行测试、从而排除电源问题。
您可以使用示波器来探测 PROM 时钟线路、以查看其在生成时是否正在生成时钟。 在此系统中、PROM 会生成时钟。 如果不生成时钟、则不会进行配置、FPGA 将保持复位状态、D2为红色。
菲齐克斯