This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR55EVM:DLPLCR55EVM

Guru**** 1184620 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5500, DLPLCRC900EVM, DLPLCR55EVM, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1296936/dlplcr55evm-dlplcr55evm

器件型号:DLPLCR55EVM
主题中讨论的其他器件:DLPLCRC900EVMDLPC900、DLP5500

我的 DLPLCR55EVM 板无法正常工作。 当 DLPLCRC900EVM 上电时、D8和 D9打开、而 D6保持关闭。 我相信  DLPLCRC900EVM 板和柔性电缆能够正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyuan:

    1. DLPC900 GUI 是否能够识别该系统? 您能分享一下这个 GUI 的屏幕截图吗?
    2. 请捕获 UART 调试日志(请参阅以下说明)。 这将帮助我们缩小失败原因的范围。

      来自固件的调试消息可以通过 UART 输出连接器(单 DLPC900 EVM 上的 J6)路由。 您可以使用 Teraterm 等任何串行仿真器来捕获这些调试输出。
      示例:
      |

      连接设置:



      需要串行转 USB 电缆、例如 TTL-234X-5V
      可能需要驱动程序- https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/08/CDM212364_Setup.zip

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此视频显示了这些板的工作状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里显示了 GUI 的屏幕快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里显示了 这些板的工作状态。

    至于您的建议2、我将不得不购买  串行转 USB 电缆并稍后再试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiyuan,

    很遗憾、我们无法访问工作笔记本电脑上的 google 驱动器。

    我请您将相同内容上传至 TI 驱动器- tidrive.ext.ti.com/.../d6c69dbd-a42f-42eb-8cdf-c3abd256e3ab

    谢谢!

    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Aishwarya,

    视频和屏幕截图已上传到 TI 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aishwarya:

    以下是来自 J6接口的响应。

    {Bootloader 版本4.1.0
    正在跳转到应用程序...

    URT0上打开调试
    内存测试 cc = 1
    API 版本:06.00.00
    应用程序版本:06.00.00
    配置布局版本:
    序列映射:90.00.0000
    SW 映射:90.00.0000
    I2C 命令从器件地址34
    Digcontrol_init 完成:1
    ThinApp:转到状态:2.0
    DRAM 存储器池004025E8 200025E8
    自动锁定初始化已通过
    图片控制:默认系统模式0
    ThinApp:显示模式1 0
    正在显示视频幕布...
    照明:转换到工作模式
    配置 LED 使能和 PWM 驱动器...
    PWM 驱动器已初始化...
    设置 PWM 驱动电平...
    控制器产品 ID:06
    DMD 类型:00
    DMD 产品 ID : 249

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyuan:

    感谢您发送 UART 调试日志。

    此处的 API 和应用程序版本指示固件映像为 v6.0.0。 要使用 DLP5500 DMD、请使用 GUI v5.2.0对固件映像 v6.2.0进行编程(已在 mySecureSW 上上传)。
    使用 FW v6.2.0、如果仍存在问题、请告知我们。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Aishwarya,

    我‘ve 了 FW6.2.0和 SW5.2.0。 我不知道 UART 日志显示6.0.0的原因。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiyuan,

    您可以尝试安装 Boothold 跳线(J11)、然后对固件6.2.0映像进行编程。 请确保使用 GUI 5.2.0。

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但如何 "编程 FW 6.2.0映像"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiyuan,

    请参阅 DLPRegisteredLightCrafter 单 DLPC900评估模块(EVM)用户指南

    第7.9节介绍了如何对闪存进行编程。 第7.11节(注)介绍了如何使用 Boothold 跳线恢复系统。

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我需要 UM232H 模块? 我们是否可以更换 DLPLCR55EVM 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 但没有。

    1. 在 DLPC900上安装 J11跳线。 为板加电。
    2. 在 GUI v5.2.0中、转到固件页面。 单击"浏览"选项。 将打开文件浏览器。
    3. 转至 DLPC900PROM 6.2.0安装位置并选择 DLP5500 FW v6.2.0映像。
      默认路径- "C:\Texas Instruments-DLP\DLPR900PROM - 6.2.0\DLPR900PROM - 6.2.0\DLPR900PROM - 5500-v6.2.0\DLP5500_6.2.0_OOB.img"
    4. 单击 OK (确定)。 在 GUI 上点击"Upload"。
    5. 上传完成后、为电路板断电、移除 J11上的跳线、然后再次为电路板加电。

    这应该起作用。

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 该模块现在可以工作!

    此致、

    石源市