主题中讨论的其他器件:DLPLCRC900EVM、 DLPC900、DLP5500
我的 DLPLCR55EVM 板无法正常工作。 当 DLPLCRC900EVM 上电时、D8和 D9打开、而 D6保持关闭。 我相信 DLPLCRC900EVM 板和柔性电缆能够正常工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的 DLPLCR55EVM 板无法正常工作。 当 DLPLCRC900EVM 上电时、D8和 D9打开、而 D6保持关闭。 我相信 DLPLCRC900EVM 板和柔性电缆能够正常工作。
尊敬的 Shiyuan:
需要串行转 USB 电缆、例如 TTL-234X-5V。
可能需要驱动程序- https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/08/CDM212364_Setup.zip
谢谢!
此致、
艾什瓦里亚
尊敬的 Aishwarya:
以下是来自 J6接口的响应。
{Bootloader 版本4.1.0
正在跳转到应用程序...
URT0上打开调试
内存测试 cc = 1
API 版本:06.00.00
应用程序版本:06.00.00
配置布局版本:
序列映射:90.00.0000
SW 映射:90.00.0000
I2C 命令从器件地址34
Digcontrol_init 完成:1
ThinApp:转到状态:2.0
DRAM 存储器池004025E8 200025E8
自动锁定初始化已通过
图片控制:默认系统模式0
ThinApp:显示模式1 0
正在显示视频幕布...
照明:转换到工作模式
配置 LED 使能和 PWM 驱动器...
PWM 驱动器已初始化...
设置 PWM 驱动电平...
控制器产品 ID:06
DMD 类型:00
DMD 产品 ID : 249
Shiyuan,
请参阅 DLPLightCrafter 单 DLPC900评估模块(EVM)用户指南。
第7.9节介绍了如何对闪存进行编程。 第7.11节(注)介绍了如何使用 Boothold 跳线恢复系统。
此致、
艾什瓦里亚
否。 但没有。
这应该起作用。
此致、
艾什瓦里亚