请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3021LEQ1EVM 主题中讨论的其他器件:DLPC120-Q1、DLPC230-Q1
大家好、
在电路图和 FPGA 匹配闪存的 BOM 中只能看到一个型号 MT35XU02GCBA1G12-0AAT。 从而降低单一来源的风险。
您能否为 FPGA 推荐一些合适的闪存模型、例如 DLPC230-Q1和 DLPC120-Q1?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在电路图和 FPGA 匹配闪存的 BOM 中只能看到一个型号 MT35XU02GCBA1G12-0AAT。 从而降低单一来源的风险。
您能否为 FPGA 推荐一些合适的闪存模型、例如 DLPC230-Q1和 DLPC120-Q1?
谢谢
尊敬的 Samson:
GigaDevice 提供引脚对引脚及 FPGA 兼容的 OSPI-SPI 闪存 来替代 Micron MT35XU02GCBA1G12-0AAT。 以下是 GigeDevice 器件型号表:
GigaDevice 器件型号 | 密度(MB) | 电压 |
温度-40°C 至+105°C |
SPI | 封装 |
GD25LX256EB2RY | 256MB | 1.8V | y | 八通道(DTR) | TFBGA-24焊球(6x5焊球阵列) |
GD25LX512WEB2RY | 512 MB | 1.8V | y | 八通道(DTR) | TFBGA-24焊球(6x5焊球阵列) |
GD55LX01GEB2RY | 1GB | 1.8V | y | 八通道(DTR) | TFBGA-24焊球(6x5焊球阵列) |
GD55LX02GEB2RY | 2GB | 1.8V | y | 八通道(DTR) | TFBGA-24焊球(6x5焊球阵列) |