This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3021LEQ1EVM:可用于 FPGA 的闪存 IC

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC230-Q1, DLPC120-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1300230/dlp3021leq1evm-flash-ic-that-can-be-used-by-fpga

器件型号:DLP3021LEQ1EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC120-Q1、DLPC230-Q1

大家好、

在电路图和 FPGA 匹配闪存的 BOM 中只能看到一个型号 MT35XU02GCBA1G12-0AAT。 从而降低单一来源的风险。
您能否为 FPGA 推荐一些合适的闪存模型、例如 DLPC230-Q1和 DLPC120-Q1?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samson:

    GigaDevice 提供引脚对引脚及 FPGA 兼容的 OSPI-SPI 闪存 来替代 Micron  MT35XU02GCBA1G12-0AAT。 以下是 GigeDevice 器件型号表:

    GigaDevice 器件型号 密度(MB) 电压

    温度-40°C 至+105°C

    SPI 封装
               
    GD25LX256EB2RY 256MB 1.8V y 八通道(DTR) TFBGA-24焊球(6x5焊球阵列)
               
    GD25LX512WEB2RY   512 MB 1.8V y 八通道(DTR) TFBGA-24焊球(6x5焊球阵列)
               
    GD55LX01GEB2RY 1GB 1.8V y 八通道(DTR) TFBGA-24焊球(6x5焊球阵列)
               
    GD55LX02GEB2RY 2GB 1.8V y 八通道(DTR) TFBGA-24焊球(6x5焊球阵列)