This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000:DLP9000 DMD 规格

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1302740/dlp9000-dlp9000-dmd-spec

器件型号:DLP9000BFLS  

你好。 之前、 我已在 DLP651NE:DMD 上收到所需的所有数据。 该项目已建模并继续推进。 在 DLD 9000上需要相同的信息。 我有一个问题。 我们有这个产品在制造. 我们的光学源发生了改变、我们需要像以前一样精确地为此 DMD 建模、以获得成功结果。 有些问题修辞了、需要通过数据表确认。

我有这份数据表、并使用它来获取以下信息、请确认或告知:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp9000.pdf?ts = 1702295682370&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDLP9000 

1-玻璃厚度是多少? 2.9972+/-0.1016毫米,请确认或建议

  窗口折射率是什么。 是否与 Eagles X 材料相似?

3 -有源微镜与顶部的间隙距离是多少? 0.4826+/-0.1524毫米、 请确认或告知

4 - 镜片间距是什么? 7.56 um、 请确认或告知

5-微镜之间的间隙是什么? =>不能找到它,我需要它像 DMD 你以前说的

=> 我需要这个差距来获得数据表中提到的以下信息。 以下是否有效。 否则、请确认/建议

-微镜反射率88%

-阵列衍射效率86%-

-阵列填充因子92%

窗口折射率是什么。 它是否像 Eagle X 材料?!

谢谢你。 我需要它快速。 该产品正在生产中、我们必须替换不再由制造商生产的光源、在为其设计新的光源时、我们必须正确地对 DMD 进行建模。

巴巴克

手机:505-440-7715

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    1-玻璃厚度是多少? 2.9972+/-0.1016毫米,请确认或建议

    按照数据表所附的 ICD 机械页1、这是正确的。

     窗口折射率是什么。 是否与 Eagles X 材料相似?

    不是、这是 Corning 7056、不是 Eagle X。 根据数据表  部分  7.14窗口特性 该指数为1.487 @ 589 nm 波长。

    尝试此链接: https://markoptics.com/wp-content/uploads/2019/08/Corning-7056-PI-sheet_A4-Size.pdf 

    3 -有源微镜与顶部的间隙距离是多少? 0.4826+/-0.1524毫米、 请确认或告知

    按照数据表所附的 ICD 机械页1、这是正确的。

    4-镜距是什么? 7.56 um、 请确认或告知

    根据数据表部分  7.11微镜阵列物理特性  像素间距为7.56微米。

    5-微镜之间的差距是什么? =>不能找到它,我需要它像 DMD 你以前说的

    标称值基本相同- 0.5 um。  我们不提供容差。

    => 我需要这个差距来获得数据表中提到的以下信息。 以下是否有效。 否则、请确认/建议

    请阅读数据表部分  7.12微镜阵列光学特性 。  数据表首页中包括以下值在内的所有值均根据此表注10中列出的条件进行预测。  这些数字在很大程度上取决于您的光学系统设计。

    -微镜反射率88%

    -阵列衍射效率86%-

    -阵列填充因子92%

    窗口折射率是什么。 它是否像 Eagle X 材料?!   

    这与问题2重复。

    我希望这就是你所需要的。   

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 所有问题均已回答。 最后一个问题是:对于所有不同的 DLP9000器件、s 0.5um 精确值或标称值作为通用数。 我不关心容差、但我需要/希望为  DLP9000BFLS 的数字提供标称平均准确数字  
    谢谢  
    请参阅 图10。 DMD 微镜有效区域、第23页: DLP9000系列0.9 WQXGA A 型 DMD 数据表(修订版 B)(TI.com)
     需要有正确的镜片尺寸、间隙和间距、以便在使用2560 X1600微镜时建立精确的19.35mm X12.096mm 的有效面积、 请参阅 7.11微镜阵列物理特性、第22页。 但2500X1600 doe 不结束到该长度和宽度 19.354mm X12.096mm 。
    谢谢

    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Babak,

    0.5um 是 DLP9000器件的标称数字。  我们不需要提供另一个数字。  DLP9000器件的所有器件都是相同的。

    关于像素间距、这是从中心到中心、因此19.354mm / 2560像素提供7.560/像素(精确到小数位3)。  此外、12.096 mm / 1600会提供7.56 um /像素的分辨率。  像素间距不能解释间距。  对于镜片尺寸、它将是俯仰-间隙。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 Zemax 会计算第一个微镜的中心到最后一个微镜的中心、因此在我这边会产生误差。 通过这种方式、尺寸由 ZEMAX 计算得出、为一个节距、7.56um。  如果 Zemax 计算出的从边到边的尺寸、DLP 产品说明书和 Zemax 会匹配。  所以 Zemax 和数据表都是正确的、 因为它们在计算微镜的阵列时略有不同。 请注意、Zemax 用户需要在设置中增加小数点、如果他们希望看到7.56um 而不是7.6um 的四舍五入结果。

    请关闭案例。 感谢您的真诚支持。

    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak,

    感谢您的跟进。  这些信息可能对其他人非常有用。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我完全回答让其他人使用它的原因。
    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak,

    感谢您的意见。  我现在关闭此项目。

    菲齐克斯