This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230NP:DMD 有源阵列的旋转角度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1305020/dlp230np-rotation-angle-of-dmd-active-array

器件型号:DLP230NP

我们在数据表上提供了 DMD 有源阵列旋转角度的说明。

            --- DMD 活动阵列的旋转角度是对位置容差的细化,允许的最大值为0.6度。

    我的客户想知道0.6°C 变体代表 (__LW_AT__~ 0.6°),(-0.6°~ 0°)或(-0.3°~-0.3°)?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophie、您好!

    0.6度的变化意味着  对于 -0.6°到+0.6°的范围、在任一方向上的完美偏差高达0.6°。

    此致!

    麦克斯因