请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP230NP 我们在数据表上提供了 DMD 有源阵列旋转角度的说明。
--- DMD 活动阵列的旋转角度是对位置容差的细化,允许的最大值为0.6度。
我的客户想知道0.6°C 变体代表 (__LW_AT__0°~ 0.6°),(-0.6°~ 0°)或(-0.3°~-0.3°)?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在数据表上提供了 DMD 有源阵列旋转角度的说明。
--- DMD 活动阵列的旋转角度是对位置容差的细化,允许的最大值为0.6度。
我的客户想知道0.6°C 变体代表 (__LW_AT__0°~ 0.6°),(-0.6°~ 0°)或(-0.3°~-0.3°)?