您好-我收到了 DLPDLCR160CPEVM、但无法从 SD 卡显示任何图片。 我有一个4Gb 的卡。 我只在上面放了1个文件(现在)。 我已将图像调整为640x360、并使用 https://longfangsong.github.io/en/image-to-rgb565/ 转换为 RGB565。 文件是否需要具有特定扩展名? 它当前为 RGB565.bin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好-我收到了 DLPDLCR160CPEVM、但无法从 SD 卡显示任何图片。 我有一个4Gb 的卡。 我只在上面放了1个文件(现在)。 我已将图像调整为640x360、并使用 https://longfangsong.github.io/en/image-to-rgb565/ 转换为 RGB565。 文件是否需要具有特定扩展名? 它当前为 RGB565.bin
Mark、您好!
很快将发布软件编程人员指南中关于如何配置 SD 卡以进行 EVM 播放的确切详细信息。
缺少的是 conf.txt 文件,该文件为每个图像指定一组参数,例如图像文件名、绘制坐标、背景颜色和显示时间。
下面是 您应该加载到 SD 卡上的 zip 文件、作为示例。 该 zip 文件有一个.txt 文件和四个.bmp 文件。
请勿更改任何文件名、尤其是 conf.txt 文件、因为这是 MSPM0用于执行 SD 卡回放的根文件。
仅支持分辨率为640x360的24位.BMP 图像;不能使用.PNG 或.JPG 文件。
配置(cconf.txt)文件的详细信息:
关键字 |
参数 |
单位 |
备注 |
启动_运行_模式 |
1 |
1:启动界面图像/ 2:SSD (RGB_PARALLEL)/ 3:DSI |
|
SDcard_images 的数量 |
3 |
||
图像名称 |
image1_name,image2_name,…… |
||
序列重复 |
1或0 |
||
序列数 |
6 |
序列编号指示符 |
|
RGB_填充 |
R、G、B |
灰阶 |
|
图像 |
1、x_location、y_location |
||
延迟 |
1000 |
ms |
|
RGB_填充 |
R、G、B |
||
图像 |
2、x_location、y_location |
ms |
|
延迟 |
1000 |
灰阶 |
此致!
麦克斯因