This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR160CPEVM:DLP 的文件名

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR160CPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1304897/dlpdlcr160cpevm-file-name-for-dlp

器件型号:DLPDLCR160CPEVM

您好-我收到了 DLPDLCR160CPEVM、但无法从 SD 卡显示任何图片。 我有一个4Gb 的卡。 我只在上面放了1个文件(现在)。 我已将图像调整为640x360、并使用 https://longfangsong.github.io/en/image-to-rgb565/ 转换为 RGB565。 文件是否需要具有特定扩展名? 它当前为 RGB565.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    仅需确认、您已执行以下步骤:

    1. EVM 未插入或未通电。
    2. 将 SD 卡插入 EVM。
    3. 将 EVM 插入电源。
    4. 将 PROJ_ON 开关切换至导通状态。
    5. 使用按钮导航至并选择 SD 卡选项。

    如果在 EVM 通电后插入了 SD 卡、EVM 目前不播放 SD 卡中的内容。  

    此致!
    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Maxine

    是的、我已经执行了这些步骤。  

    按住按钮~5秒会显示"SD 卡映像模式\r\n 长按可返回菜单"。 未显示任何图像。 短按可将其更改为"In SD card mode... \r\n  长按返回菜单"。 未显示任何图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试上传文件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我可以在上面的消息中看到的文件(Alpha0.bmp)我们转换为 Alpha0.raw、应为 RGB565编码、但我看不到它附有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     很快将发布软件编程人员指南中关于如何配置 SD 卡以进行 EVM 播放的确切详细信息。

    缺少的是 conf.txt 文件,该文件为每个图像指定一组参数,例如图像文件名、绘制坐标、背景颜色和显示时间。

    下面是 您应该加载到 SD 卡上的 zip 文件、作为示例。 该 zip 文件有一个.txt 文件和四个.bmp 文件。

    请勿更改任何文件名、尤其是 conf.txt 文件、因为这是 MSPM0用于执行 SD 卡回放的根文件。

    仅支持分辨率为640x360的24位.BMP 图像;不能使用.PNG 或.JPG 文件。

    sd_image_TIS_4.zip

    配置(cconf.txt)文件的详细信息:

    关键字

    参数

    单位

    备注

    启动_运行_模式

    1

    1:启动界面图像/ 2:SSD (RGB_PARALLEL)/ 3:DSI

    SDcard_images 的数量

    3

    图像名称

    image1_name,image2_name,……

    序列重复

    1或0

    序列数

    6

    序列编号指示符

    RGB_填充

    R、G、B

    灰阶

    图像

    1、x_location、y_location

    延迟

    1000

    ms

    RGB_填充

    R、G、B

    图像

    2、x_location、y_location

    ms

    延迟

    1000

    灰阶

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样! 谢谢,所有工作现在:-)