This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:LightCrafter4500控制软件 V4.4.1

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1305589/dlp4500-lightcrafter4500-control-software-v4-4-1

器件型号:DLP4500

我使用的是"DLP LightCrafter4500控制软件 V4.4.4"。
当我尝试对图形序列中的图像进行注册时、我只能设置19个图像。
如何设置20幅以上的图像?

此外、我可以触发一个器件、但我想触发另一个器件、我该如何设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    您是否有问题的图片或者是否有关于图像数量的错误消息?

    例如、我可以在此处将20多个图像加载到我的固件中。

    然后、您可以在此处适当地设置图形序列中的图像索引:

    有关第二个问题、请参阅有关触发信息的用户指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu011

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex

    感谢您的快速回复。

    1.关于设置图像
    我可以构建并上传54个图像的固件。
      

    此外、我可以设置和发送20个图像的序列。

    但发送时间很长。
    在我点击"Validate Sequence"按钮后、"Pattern Number"按钮变为红色。
    我无法设置超过19个图像。

    2.关于第二次触发
    我无法从用户指南中看出这一点、因此请告诉我。
    第一个触发条件已设置、如下图所示、因为我要触发每个图像。

    第二个触发器只能在最后一个图像之后触发一次。 这是可行的吗?



    此致、  
    北泽美娃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miwa Kitakaze:

    感谢您提供的信息。  

    对于图形数量、似乎可能存在基于位深度的限制、这就是您看到错误的原因。 您可以尝试更改位深度以增加图形数量。  

    对于触发器、您可以在此处为每个模式更改触发器的类型。

    此外、如果您右键单击图形序列中的触发符号、则可以在其中更改设置。

    这里还提供了有关触发器的更多信息。  

    如果您仍有疑问、能否准确描述您尝试对这两个触发条件执行的操作?

    另请注意,由于节假日季,下周响应可能会有所延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    亚历克斯·陈