我使用的是"DLP LightCrafter4500控制软件 V4.4.4"。
当我尝试对图形序列中的图像进行注册时、我只能设置19个图像。
如何设置20幅以上的图像?
此外、我可以触发一个器件、但我想触发另一个器件、我该如何设置它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是"DLP LightCrafter4500控制软件 V4.4.4"。
当我尝试对图形序列中的图像进行注册时、我只能设置19个图像。
如何设置20幅以上的图像?
此外、我可以触发一个器件、但我想触发另一个器件、我该如何设置它?
您好、用户:
欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。
您是否有问题的图片或者是否有关于图像数量的错误消息?
例如、我可以在此处将20多个图像加载到我的固件中。
然后、您可以在此处适当地设置图形序列中的图像索引:
有关第二个问题、请参阅有关触发信息的用户指南。
https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu011
此致、
亚历克斯·陈
尊敬的 Alex
感谢您的快速回复。
1.关于设置图像
我可以构建并上传54个图像的固件。
此外、我可以设置和发送20个图像的序列。
但发送时间很长。
在我点击"Validate Sequence"按钮后、"Pattern Number"按钮变为红色。
我无法设置超过19个图像。
2.关于第二次触发
我无法从用户指南中看出这一点、因此请告诉我。
第一个触发条件已设置、如下图所示、因为我要触发每个图像。
第二个触发器只能在最后一个图像之后触发一次。 这是可行的吗?
此致、
北泽美娃
尊敬的 Miwa Kitakaze:
感谢您提供的信息。
对于图形数量、似乎可能存在基于位深度的限制、这就是您看到错误的原因。 您可以尝试更改位深度以增加图形数量。
对于触发器、您可以在此处为每个模式更改触发器的类型。
此外、如果您右键单击图形序列中的触发符号、则可以在其中更改设置。
这里还提供了有关触发器的更多信息。
如果您仍有疑问、能否准确描述您尝试对这两个触发条件执行的操作?
另请注意,由于节假日季,下周响应可能会有所延迟。 感谢您的理解。
此致、
亚历克斯·陈