根据手册、DLPC3470的触发输出2的三个波形都相同。 为什么我实际上通过示波器观察到第一个和第三个波形的时间是正常的、而第二个波形的时间显然更短?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Mayank,
这是我们的 PCB 板的配置、我们为 DLPC3470提供9.0.1版固件。
我们从以下网站获得固件: https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/
相关配置如下:
我不明白引脚映射选项中选项1和选项2之间的区别、但我选择了选项1。
触发输出2的波形如所示:
谢谢。
克里斯
您好 Lori:
1. 我确认使用的是 外部模式。
以下是我的配置:
2. 对于 写入模式配置(96h) , 我的配置如下:
3.对于 写入模式配置(96h), 我不完全理解字节2模式的含义,但我把它配置为0x03
4、 我用的是两台由不同厂商生产的示波器,所显示的扳机 OUT 2的波形是一样的,两侧宽,中间窄。
5. 对于 "写入外部视频源格式选择"(07h)、 我的配置如下:
7. 对于 写入触发输出配置(92h)、 我的配置如下:
谢谢。
克里斯
Chris、您好!
您是否能够使用 DLPDLC-GUI 运行相同设置并检查是否可以看到相同的行为?
您是否有 EVM 或定制电路板? 如果使用 EVM、请确保跳线设置正确。
此致、
洛里