This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:DLPC3470的触发输出2波形输出异常。 过程

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1296537/dlpc3470-the-trigger-out-2-waveform-output-of-dlpc3470-is-abnormal-procedure

器件型号:DLPC3470

根据手册、DLPC3470的触发输出2的三个波形都相同。 为什么我实际上通过示波器观察到第一个和第三个波形的时间是正常的、而第二个波形的时间显然更短?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    您能否告知我们您当前正在使用的软件版本? 您能否查看最新的软件版本 v9.0.1?

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mayank,  

    这是我们的 PCB 板的配置、我们为 DLPC3470提供9.0.1版固件。  

    我们从以下网站获得固件: https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/

    我确认 DLPC3470的固件刻录版本为 v9.0.1。

    相关配置如下:

    我不明白引脚映射选项中选项1和选项2之间的区别、但我选择了选项1。  

    触发输出2的波形如所示:

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的信息! 您可以回答以下问题以帮助我们缩小问题的范围吗?

    1.您使用的操作模式是什么? (外部图形模式、内部图形模式等)

    2.您正在使用的模式是什么(1位/8位)? 如果在 GUI 中使用图形配置设置、请分享该设置的屏幕截图。

    3.在测量触发输出2信号时,请分享硬件配置。

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori:  

    1. 我确认使用的是 外部模式。

    以下是我的配置:

    2. 对于 写入模式配置(96h) , 我的配置如下:

    3.对于  写入模式配置(96h), 我不完全理解字节2模式的含义,但我把它配置为0x03

     

    4、 我用的是两台由不同厂商生产的示波器,所显示的扳机 OUT 2的波形是一样的,两侧宽,中间窄。  

    5. 对于 "写入外部视频源格式选择"(07h)、 我的配置如下:

    7. 对于 写入触发输出配置(92h)、 我的配置如下:

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您是否能够使用 DLPDLC-GUI 运行相同设置并检查是否可以看到相同的行为?

    您是否有 EVM 或定制电路板? 如果使用 EVM、请确保跳线设置正确。  

    此致、

    洛里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    由于我们没有收到您的反馈、我们假设您的问题现在已得到解决。 将线程标记为已解决。 如果您仍有一些疑问、请联系我们。  

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、已经解决了、谢谢。

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、Thak You。

    此致、
    维韦克