This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:DLPC910设计

Guru**** 2664605 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1307033/dlpc910-dlpc910-design

器件型号:DLPC910

您好!

   我目前正在设计 DLPC910平台、有两个问题。

   1. 由于 DLPR 芯片停产、DLPC910目前使用 SPI 闪存作为配置器件。 我设计的原理图如下所示。 如果有任何问题、请帮我检查。

    

  2. 在 DLPC910EVM 中存在很多 TSTP 信号、但在实际应用中不需要这些信号。 在下图中、除了标记为红色的信号外、是否可以省略所有信号、即引脚是悬空的。

   

  谢谢!

  晴天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Sunny、

    我可以看一下第一张图片、并在本周结束前给出一个答案。 我现在可以说的一件事是确保您使用的 SPI PROM 与 DLPC910上的 Xilinx FPGA 兼容。

    至于第二张图片、我需要询问1月3日回来的同事。 他可能对此有更多的了解、因为可能有一些测试点不建议移除。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    1.我看了一下您上面发布的第一个原理图、而且想知道您的 JTAG 接头的器件型号。 我试图根据我认为是"SIP6-100"来查找它、但我无法找到此部件。 这是自定义吗?
    我们拥有的原始收割台旨在与 Digvoice JTAG-HS2编程器配合使用、该编程器用于高速数据。
    允许我有更多时间扩展您在连接器之间添加的电阻网络和外部保护。

    2. 根据用户指南,DLPC_TSTPT 8到15被保留给 TI 内部使用。 删除此部分不存在任何问题、但请允许我在同事明天下午回来时向他咨询、以防这些最终对您有用。 我还会问他更多有关 USB GPIO 的信息、但您的图像上圈出的信号看起来是正确的。 您当然需要这些驱动器。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    我刚刚完成了与同事讨论这个问题的过程。 我们都认为您可以移除测试点 DLPC_TSTPT 0到15、因为它们都是 TI 内部测试点。 但是、如果您想将这些接地点替换为可探测的硬件接地环路、在电路板周围设置额外的接地点确实很有用。 过去、这在调试时已证明非常有用。
    另请确保您仅使 USB_GPIO15悬空并保持与 DLPC_CONFIG_DOUT 网络的连接。

    请确保您使用的 SPI PROM 与 DLPC910电路板上的 Xilinx Virtex V FPGA 兼容、如果您拥有的芯片不兼容、请查找兼容芯片。

    此致、
    迈克尔·莱