This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4420:DLPC4420设计

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430, DLPC4420, DLPC900, DLPC910, DLP650NE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1306633/dlpc4420-dlpc4420-design

器件型号:DLPC4420
主题中讨论的其他器件: DLPC900DLPC910、DLPC4430、DLPC4422 DLP650NE、4430

您好!

   目前,我准备赞扬一个项目的 DMD。 这是我想知道的一个问题。

   1、能否使用 DLPC4420代替 DLPC900来驱动 dlp6500? 如果需要、您可以推荐一些参考设计吗?

   2. DLPC4420能否通过其内置的 I2C?配置 HDMI 桥接芯片、包括 HDMI 桥接芯片中的工作模式和 EDID 信息。

    DLPC4420附带自己的程序、因此我们不需要开发软件、对吗?

   4. 如果 dlpc4420可以驱动 dlp6500、是否可以通过 USB 接口使用0.65_ 1080p_ GUI?

  也许有一些不合理的问题,请原谅我很多。

   谢谢!

  晴天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    我实际上认为这是一个合理的问题! 我将把此主题分配给我处理 DLPC4420的同事、看看他能弄清楚什么。 也许他和我能一起为你搞清楚这件事吗?

    请耐心等待我们,并允许我们1.5到2周时间回复您。 我们中的许多人,包括我的同事,正在休假,直到新年才会回来。

    此致、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunny、您好、

    遗憾的是、DLP6500 DMD 属于 DLPC900和 DLPC910控制器的芯片组系列。 尽管这些控制器类似于 DLPC4422和 DLPC4420/DLPC4430、但 DLPC900和 DLPC910是为更多基于工业的应用而构建的。

    您能否分享您将在哪些应用领域使用这些器件?

    根据您的应用、一个可能的解决方案可能是 DLPC4430控制器和 DLP650NE (1080p) DMD。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、 我们发现有些公司使用 DDP4422来驱动 DLP6500、并可使用0.65_ 1080p_ GUI 上部计算机软件来控制 DLP65600。 我们还需要制作一个低成本的控制板。 我咨询了 TI 的 FAE 工程师、他表示 DDP4422已停产。 他向我推荐了 DLPC4420芯片。因此、我想知道 DLPC4420是如何驱动 DLP6500的。或者是否有任何其他低成本控制芯片来替代 DLPC900?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    我不知道这件事,我不知道亚伦是否也是这样。 我们可以深入研究这一点,但可能需要时间,因为假期。

    我可以在1月3日回来时与我们的一位系统工程师交谈、因为他可能更加了解客户过去是如何使用 DLPC442x 芯片组的。 亚伦也正式离开度假,因为我犯了一个错误,他将要休息的日子,所以我恐怕我们现在不能回答这个问题。

    我们对延误感到遗憾,但我们应在1月的第一个星期结束前得到答复。

    再次感谢您的耐心等待、
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然从技术上讲、DMD 与这些控制器兼容、但 dlpc4,422,4420或4430控制器不支持 dlp6500。   

    从技术角度而言、这可能是可行的;但这不受 TI 的支持、也不保证一定能正常工作(DMD 必须与 DMD 数据表中支持的控制器一起使用)。

    我不确定"0.65_ 1080p_ GUI"软件是什么。  如果这是 dlpc900的软件、我不认为在技术上可以使用 dlpc442x 控制器。  442x 控制器均基于视频/显示、不提供 dlpc900具有的任何图形或触发功能。  软件命令接口不同。  它应该不会起作用。

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Sunny、

    Gary 的回答是否解决了您的问题? 如果是、您可以通过查看其答案上的"已解决问题"按钮让我们知道吗?

    非常感谢。
    迈克尔·莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它没有解决我的问题。  至于为何 可以使用该"0.65_ 1080p_GUI"软件、 它应该增加一个 CPLD 作为命令转换、我也看到过一些公司用两个 DDP4421芯片替代两个 DLPC900芯片来驱动 DMD、所以我很想知道 DDP442x 系列如何取代 DLPC900。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是适用于两种不同应用的两种不同产品。  442x 没有 DLPC900所具有的图形、曝光和触发功能。  这不是简单的命令转换问题;442x 上不存在函数。