Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430, DLPC4420, DLPC900, DLPC910, DLP650NE
主题中讨论的其他器件: DLPC900、 DLPC910、DLPC4430、DLPC4422 、 DLP650NE、4430
您好!
目前,我准备赞扬一个项目的 DMD。 这是我想知道的一个问题。
1、能否使用 DLPC4420代替 DLPC900来驱动 dlp6500? 如果需要、您可以推荐一些参考设计吗?
2. DLPC4420能否通过其内置的 I2C?配置 HDMI 桥接芯片、包括 HDMI 桥接芯片中的工作模式和 EDID 信息。
DLPC4420附带自己的程序、因此我们不需要开发软件、对吗?
4. 如果 dlpc4420可以驱动 dlp6500、是否可以通过 USB 接口使用0.65_ 1080p_ GUI?
也许有一些不合理的问题,请原谅我很多。
谢谢!
晴天