大家好、我在尝试将 DLP4500EVM 用作电路板+芯片、放弃光源引擎。 该电路板发出的声音相对较大(使用我的手机进行的粗略测量值为75dB 以上)、并发出平坦频谱噪声。 我还附加了一个录制文件、以供参考。
这是否正常? 如果可以、是否对此可以采取任何措施?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在尝试将 DLP4500EVM 用作电路板+芯片、放弃光源引擎。 该电路板发出的声音相对较大(使用我的手机进行的粗略测量值为75dB 以上)、并发出平坦频谱噪声。 我还附加了一个录制文件、以供参考。
这是否正常? 如果可以、是否对此可以采取任何措施?
谢谢你。
大家好、Matteo Fissore、
欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。
请回答以下问题、以便我们可以更好地帮助调试此问题:
5.您使用的电源的额定电流和电压是否正确?
此致、
亚历克斯·陈
感谢您的回复。
1.这是一款 TI DLPLCR4500EVM、其唯一的改动是 LED 电缆已断开、光学引擎已移除、但 DMD 保留在连接到电路板的柔性电路板上。 无其他硬件或软件修改。
2.加电时噪声立即开始
3.噪声似乎集中在电路板背面电感器所在的位置。
4.是的,这是准确的模型
KTPS90-1207 Kaga Electronics USA |电源-外部/内部(非板载)| Digikey
我已经使用另一个12V、10A 的电源对电路板进行了测试、结果是相同的。