This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:线圈鞭状物

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1308943/dlplcr4500evm-coil-whine

器件型号:DLPLCR4500EVM

大家好、我在尝试将 DLP4500EVM 用作电路板+芯片、放弃光源引擎。 该电路板发出的声音相对较大(使用我的手机进行的粗略测量值为75dB 以上)、并发出平坦频谱噪声。 我还附加了一个录制文件、以供参考。

这是否正常? 如果可以、是否对此可以采取任何措施?  

 e2e.ti.com/.../data.wav

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matteo Fissore、

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    请回答以下问题、以便我们可以更好地帮助调试此问题:

    1. 因此、为了方便说明、这是目前 TI DLPLCR4500EVM 库存、没有对硬件或软件进行任何更改?
    2. 您正在显示的特定操作或模式或特定模式是否会导致此噪声、或者您是否在立即上电时看到此问题?
    3. 您是否能够将问题范围缩小至特定区域或组件? 参考设计、原理图和装配图位于以下位置: https://www.ti.com/tool/DLP4500-C350REF 
    4. 另请尝试拆下风扇电缆连接器 J22、因为这会导致整个系统产生噪声。 禁用风扇后是否仍能听到任何声音? 我在我们的实验室中对此进行了测试、而且一旦我禁用风扇、系统就非常安静。  

           

        5.您使用的电源的额定电流和电压是否正确?

           

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    1.这是一款  TI DLPLCR4500EVM、其唯一的改动是 LED 电缆已断开、光学引擎已移除、但 DMD 保留在连接到电路板的柔性电路板上。 无其他硬件或软件修改。

    2.加电时噪声立即开始

    3.噪声似乎集中在电路板背面电感器所在的位置。

    4.是的,这是准确的模型  

    KTPS90-1207 Kaga Electronics USA |电源-外部/内部(非板载)| Digikey

    我已经使用另一个12V、10A 的电源对电路板进行了测试、结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matteo Fissore、

    感谢您提供的信息。

    您还确认噪音不是由风扇造成的、是否正确?

    如果您尝试通过 GUI 将 LED 电流值更改为更低、这会改变噪声吗?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matteo Fissore、

    由于不活动、我将关闭此帖子。 如果您有任何其他问题或评论、请创建新的 E2E 主题。

    谢谢。

    亚历克斯·陈