尊敬的 TI DLP 团队:
我已于2023年12月在 TI 客户支持中心创建了一个案例(CS2146870)、但 Jejomar Ildefonso 先生建议我将此案例发布到 E2E 上。
我于2023年11月从 TI 商店(www.ti.com)订购了 DLPDLCR230NPEVM 套件。 我遵循了用户指南和快速入门教程 https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1171130/faq-dlpdlcr230npevm-dlpdlcr230npevm-quick-start-tutorial 、并在 PC 上使用 SSH 和 VNC 与连接到此 EVM 套件的 Raspberry PI 4B 通信。 我为此 DLP 板使用了5V 和5A 直流电源。
我从终端运行 Python 示例脚本、因此投影屏幕看起来很好、如启动图像、色条和梯形等(请参阅随附的 picture_1)。 但在我运行 init_parallele_mode.py 后出现问题。 它看起来像覆盆子 PI 桌面投影显示与绿色背景(picture_2)混合。 您可以比较从 VNC 捕获的 picture_3。 除了在 i2c.py 中将 DEFAULT_I2C_BUS 从7更改为22外、我没有接触任何 python 代码。 我已重新刷新控制器和 FPGA 固件、但问题仍然存在。



为了确认这不是 Raspberry PI 的问题、我订购了一款带有 CM4108008的新型 Raspberry PI 计算模块4 IO 板。 但同样的问题已经重新出现。 我还测试了不同版本的覆盆子 PI OS 斗牛眼在两个覆盆子 PI 板和问题没有变化。
我真的很困惑后,我仔细比较这些图片彼此。 picture_1是运行"python3 sample02_splash.py"的理想选择、picture_2是运行"python3 init_parallel_mode.py"的投影仪的色彩失真图像、picture_3同时从 VNC 捕获、这也很好。
我跟随 Jejomar Ildefonso 先生的邮件重复上述过程,但问题仍然存在。 我还检查了 DLP 板上电源连接器的电压、即5.04V-5.12V。
此软件或硬件问题吗? 我接下来应该怎么做? 请提供帮助。
祝您
LU