请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3479 您好、TI 专家:
在 dlp4710evm-lc_sch 参考原理图中、DLPC3479主芯片的 IIC1为1.8V、直接连接到 DLPC3479从芯片的 IIC0 3.3V。
Q1:这会给主芯片的 IIC1管脚带来问题吗? 例如、电压超出标准值(DLPC3479手册的第15页、IIC1的最大电压为1.96V)。
是否可以这样连接?
Q2:我可以将 DLPC3479主芯片的 IIC1与 DLPC3479从芯片的 IIC1连接吗?
或者 DLPC3479的原理图或数据表中是否存在错误?
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/94/IIC.jpg)
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/94/IIC1_1A90E14FA563E353_.jpg)
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/94/IIC_35758B53_.jpg)
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/94/IIC1_1A90E14FA563E353_.jpg)
![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/94/IIC1_1A90E14FA563E353_.jpg)