This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:DLPC3479主芯片 IIC0连接为从器件的 IIC1

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1317978/dlpc3479-dlpc3479-main-chip-iic0-connect-with-iic1-of-slave

器件型号:DLPC3479

您好、TI 专家:

在 dlp4710evm-lc_sch 参考原理图中、DLPC3479主芯片的 IIC1为1.8V、直接连接到 DLPC3479从芯片的 IIC0 3.3V。 
Q1:这会给主芯片的 IIC1管脚带来问题吗? 例如、电压超出标准值(DLPC3479手册的第15页、IIC1的最大电压为1.96V)。
是否可以这样连接?
Q2:我可以将
DLPC3479主芯片的 IIC1与 DLPC3479从芯片的 IIC1连接吗?
或者 DLPC3479的原理图或数据表中是否存在错误? 








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您指出这一点。 本参考设计其实没问题、因为 IIC1是开漏信号、需要外部上拉至 Vint、就像用于 IIC0一样。 我们将考虑更新数据表以阐明这一点。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!