This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530-Q1:DLP5530:选择960x960分辨率

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1321076/dlp5530-q1-dlp5530-select-960x960-resolution

器件型号:DLP5530-Q1

团队、您好!

根据 DLPC230数据表、我们了解到它可以使用 DLPC230支持960x960分辨率和 DLP5530。


当我选中 DLP5530的"DLPC230-Q1ControlProgram"时、我无法看到选择960x960分辨率的选项。 请在下面找到屏幕截图:

您能否帮助分享将960x960分辨率与 DLP5530配合使用的步骤?

谢谢。
圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    960x960分辨率仅适用于 DLPC230和 0.46英寸 DMD 。  有关其支持的分辨率、请参阅相应的 DMD 数据表。

    此致、

    罗斯