This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:内部模式、曝光时间范围

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPA2005, DLPC3478, DLP3010LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1321616/dlp3010evm-lc-internal-mode-exposure-time-range

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPA2005DLPC3478DLP3010LC

尊敬的 TI 成员  

我从 TI 网站获得了两种类型的固件和版本说明、并在开发真实样片之前检查了 DLP3010EVM-LC 预测试项目。   

case1) DLP3010EVM-LC_Firmware_v9.0.1

发布说明: File:///C:/Users/rodin/AppData/Local/Temp/2e25bcd8-703f-4128-aebe-168fda3b64b7_DLP3010EVM-LC_Firmware_v9.0.1.zip.4b7/DLP3010EVM-LC_Release_Notes_v9p0p1.htmle2e.ti.com/.../DLP3010EVM_2D00_LC_5F00_Firmware_5F00_v9.0.1.zipe2e.ti.com/.../DLP3010EVM_2D00_LC_5F00_Firmware_5F00_v9.0.1.zipe2e.ti.com/.../Internal-Mode-Exposure-time.pptx

CASE2) FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1

TI 建议其使用  FSEL_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1、而不是 DLP3010EVM-LC_Firmware_v9.0.1  

发布说明: File:///C:/Users/rodin/Desktop/FWSel_DLPC3478_DLPA2005_pm1_i2c0x36_v9p0p1/FWSel_DLPC3478_DLPA2005_pm1_i2c0x36_v9p0p1.html

Q1)为什么提到内部模式的不同曝光时间和格式?  

   案例1提到了具有曝光时间和图形编号的5种图形模式、但案例2提到了没有图形编号的曝光时间。  

   它与 v9p0p1和芯片组相同、如 DLPC3478、DLPA2005和 DLP3010LC  

Q2)我可以使用提及的模式类型 14、15、16、17、18以及曝光时间吗?
   如果我要10个图案的1组,是可能的?  

Q3)用例1或案例2固件和版本说明是什么?  

谢谢  

此致  

S·金  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim。

    感谢您指出这一点、这些发行说明不正确。 我将确保它们得到更新。 正确的内部图形模式如下所示。 EVM 固件与其他固件之间的区别仅在于 EVM 硬件。 EVM 硬件不支持全亮度、因此固件需要注意、您应将非 EVM 固件用于任何自定义电路板。

    此致!

    马克西姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus  

    感谢您的回复。  

    另外,我也有一些疑问。  

    q1)我了解到、您需要为固件1和固件2获取的是曝光时间表。 是这样吗?  

    固件1) DLP3010EVM-LC_Firmware_v9.0.1

    固件2) FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1

    Q2) 1位模式提及最长曝光时间127598[us]。 我将拍摄30fps 摄像头下的图案图像。  

        我可以使用超过127598[us]的曝光时间  

    谢谢  

    此致  

    S·金  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    1) 1)是、这适用于所有 DLPC347x v9.0.1 FW。

    2)您可以将计时配置在127598us 以上,但无法保证其行为。  

    此致!

    马克西姆