主题中讨论的其他器件: DLPA2005、 DLPC3478、 DLP3010LC
尊敬的 TI 成员
我从 TI 网站获得了两种类型的固件和版本说明、并在开发真实样片之前检查了 DLP3010EVM-LC 预测试项目。
case1) DLP3010EVM-LC_Firmware_v9.0.1
发布说明: File:///C:/Users/rodin/AppData/Local/Temp/2e25bcd8-703f-4128-aebe-168fda3b64b7_DLP3010EVM-LC_Firmware_v9.0.1.zip.4b7/DLP3010EVM-LC_Release_Notes_v9p0p1.htmle2e.ti.com/.../DLP3010EVM_2D00_LC_5F00_Firmware_5F00_v9.0.1.zipe2e.ti.com/.../DLP3010EVM_2D00_LC_5F00_Firmware_5F00_v9.0.1.zipe2e.ti.com/.../Internal-Mode-Exposure-time.pptx
CASE2) FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1
TI 建议其使用 FSEL_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p0p1、而不是 DLP3010EVM-LC_Firmware_v9.0.1
发布说明: File:///C:/Users/rodin/Desktop/FWSel_DLPC3478_DLPA2005_pm1_i2c0x36_v9p0p1/FWSel_DLPC3478_DLPA2005_pm1_i2c0x36_v9p0p1.html
Q1)为什么提到内部模式的不同曝光时间和格式?
案例1提到了具有曝光时间和图形编号的5种图形模式、但案例2提到了没有图形编号的曝光时间。
它与 v9p0p1和芯片组相同、如 DLPC3478、DLPA2005和 DLP3010LC
Q2)我可以使用提及的模式类型 14、15、16、17、18以及曝光时间吗?
如果我要10个图案的1组,是可能的?
Q3)用例1或案例2固件和版本说明是什么?
谢谢
此致
S·金