主题中讨论的其他器件:DLPC900、
在将我们最近购买的4位相位调制器 DLP6750Q1EVM 连接到 Windows PC 时、我们会遇到一些问题。 最初、使用最新版本的 DLPC900 Lightcrafter GUI 时、软件无法更新 DMD 的状态。 目前、我们能够将 DMD 连接到5.0.0版本的 DLPC900 GUI。 使用此版本、我们能够成功连接 DMD 并锁定到外部源(如随附的图像所示)。 但是、当尝试在显示屏上显示图像时(根据 Rev7手册的第25页)、根据我们的传感器、激光不会受到影响、这意味着即使在显示屏上显示嘈杂的视频、图像也不会改变。 下面我附上了我们可能遇到的一些相关问题:
- 根据说明文件设置 lightcrafter 软件时、输入正确的显示设置(HDMI 或 Display Port)后、关联的"Parallel Port Configuration"(并行端口配置)似乎不正确。 我在下面附上了一个示例配置。 具体来说、在显示端口上使用双像素模式时、每行的总像素数称为3376、每行的有效像素称为1280。 另外、每帧总线数设为1066、而每帧有效线数设为1024。 这似乎与我们的器件属性不匹配。 HDMI 会发生类似的错误。
- 连接后视镜偏置显示屏时、我们会将直流电源限制在1V 和100mA。 作为一种安全机制、当连接到 DMD 时、电源会将电压降至1V 以下(约0.44伏)。 这可能会导致 DMD 没有适当的电压?
非常感谢您深入了解我们的 DMD 设置可能存在哪些错误!
此致!
维克多