This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP670S:DLP6750Q1EVM 与 Windows PC 的连接问题

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLP670S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1319042/dlp670s-dlp6750q1evm-connection-issues-to-windows-pc

器件型号:DLP670S
主题中讨论的其他器件:DLPC900

  在将我们最近购买的4位相位调制器 DLP6750Q1EVM 连接到 Windows PC 时、我们会遇到一些问题。 最初、使用最新版本的 DLPC900 Lightcrafter GUI 时、软件无法更新 DMD 的状态。 目前、我们能够将 DMD 连接到5.0.0版本的 DLPC900 GUI。 使用此版本、我们能够成功连接 DMD 并锁定到外部源(如随附的图像所示)。 但是、当尝试在显示屏上显示图像时(根据 Rev7手册的第25页)、根据我们的传感器、激光不会受到影响、这意味着即使在显示屏上显示嘈杂的视频、图像也不会改变。 下面我附上了我们可能遇到的一些相关问题:

  1. 根据说明文件设置 lightcrafter 软件时、输入正确的显示设置(HDMI 或 Display Port)后、关联的"Parallel Port Configuration"(并行端口配置)似乎不正确。 我在下面附上了一个示例配置。 具体来说、在显示端口上使用双像素模式时、每行的总像素数称为3376、每行的有效像素称为1280。 另外、每帧总线数设为1066、而每帧有效线数设为1024。 这似乎与我们的器件属性不匹配。 HDMI 会发生类似的错误。  
  2. 连接后视镜偏置显示屏时、我们会将直流电源限制在1V 和100mA。 作为一种安全机制、当连接到 DMD 时、电源会将电压降至1V 以下(约0.44伏)。 这可能会导致 DMD 没有适当的电压?

非常感谢您深入了解我们的 DMD 设置可能存在哪些错误!

此致!

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我将联系我们团队的一名成员、与您进一步讨论这一点。 谢谢!

    此致!

    亚伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我有一些关于视频图形模式问题的建议。  

    1. 我们注意到、Installers v6.2.0或更早版本中提供的 EDID 在视频图形模式下仅支持2560x1600 @60Hz 的分辨率(DisplayPort)。
      我建议如下:
      1. 对 Re 进行编程("\\DLPC900REF-SW-5.2.0\DLPC900REF-EDID\DLP670S-C900REF-EDID\Readme.txt"中的说明)
      2. 在 PC 显示屏设置中选择分辨率2560x1600:


      3. 检查视频模式和视频图形模式。 请告知我们并行端口配置是否仍然与您的来源不匹配。

    2. 我还看到报告了"序列发生器中止状态标志"。 您能否分享您为视频图形模式创建的图形序列?

    3. 如果上述测试解决了问题、我们可以提供支持 DLP670S DMD 原生分辨率的 EDID。

    谢谢!

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    感谢你的帮助。 第1款. 导致显示端口的并行端口配置更加合理。 但是、在遵循手册时、我们仍然无法在 DMD 上显示图像/视频以及调制我们的激光光源。 目前、我们正在执行用户指南中的步骤、然后在辅助显示器上播放 Youtube 视频。 如果您有任何见解、请告诉我!

    此致!

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor、

    当系统处于视频模式时、您是否也未看到显示的视频? 请分享以下内容:

    1. 包含"状态"和"并行端口"信息的 GUI 屏幕截图。
    2. "显示信息"。

    如果可能、我还建议使用另一个视频源进行测试、可能使用一个视频生成器。

    谢谢!
    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过对 EDID 重新编程并确保始终拧紧 DMD 螺钉来解决此问题。 用户指南中似乎未提及这一点、但 DMD 除非完全旋入、否则无法工作。