主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、DLPA3000、DLP3010EVM-LC
我的硬件组合是 DLPC3479+DLPA3000+DLP4710LC。
在上电过程中、dlpc3479未通过 SPI 向 dlpa3000发送命令、这可能导致 DLPA3000不输出 DMD_VOFFSET、DMD_VBIAS、DMD_VRESET、从而导致初始化失败。
现在、对于该上电序列中的主信号、我有一些问题。
Quse1: DMD_VOFFSET、DMD_VBIAS 和 DMD_VRESET 这三个信号需要 dlpc3479才能将 SPI 命令发送到 dlpa3000、然后才能释放。 我在这里进行了测试、发现 dlpc3479未发送 SPI 命令。 那么、应该如何触发它呢?
Quse2: 使用示波器来检查 dlpc3479每个信号的上电时序、但 HOST_IRQ 除外、它保持高电平、其他一切都符合该上电时序。 dlpc3479的 HOST_IRQ 信号未被拉低。 我们需要在哪些方面来调查初始化失败的原因?