This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:在加电过程中、dlpc3479和 dlpa3000未与 SPI 通信

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPA3000, DLP4710LC, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1307301/dlpc3479-during-the-power-on-process-dlpc3479-and-dlpa3000-did-not-communicate-with-spi

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、DLPA3000、DLP3010EVM-LC

我的硬件组合是 DLPC3479+DLPA3000+DLP4710LC。

在上电过程中、dlpc3479未通过 SPI 向 dlpa3000发送命令、这可能导致 DLPA3000不输出 DMD_VOFFSET、DMD_VBIAS、DMD_VRESET、从而导致初始化失败。

现在、对于该上电序列中的主信号、我有一些问题。

     

Quse1: DMD_VOFFSET、DMD_VBIAS 和 DMD_VRESET 这三个信号需要 dlpc3479才能将 SPI 命令发送到 dlpa3000、然后才能释放。 我在这里进行了测试、发现 dlpc3479未发送 SPI 命令。 那么、应该如何触发它呢?

     

Quse2: 使用示波器来检查 dlpc3479每个信号的上电时序、但 HOST_IRQ 除外、它保持高电平、其他一切都符合该上电时序。 dlpc3479的 HOST_IRQ 信号未被拉低。 我们需要在哪些方面来调查初始化失败的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    我们有一个软件工具来诊断启动问题。 请  从产品文件夹中下载"DLP—DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL Pico 启动诊断工具"。

    DLPC3479数据表、产品信息和支持| TI.com

    请跟进说明、并告知我们您的发现。 该工具可让您了解故障所处的阶段。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL  DLP Pico 启动诊断工具,我使用它、但它告诉我失败。 我想这可能是故障、因为三个电压信号 DMD_VOFFSET、DMD_VBIAS 和 DMD_VRESET 未输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从日志来看、您的 DMD 连接似乎不正确。 您能否确保 DMD 柔性电缆已正确连接至系统主板?

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装 dlp4710lc 后,我发现打印信息略有变化,但仍然失败。 为什么会发生 DMD 错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、日志指示键控失败错误。 请确保您将 DLP4710LC DMD 与 DLPC3479控制器配合使用。 如需更多信息、请参阅该主题- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/923731/faq-new-dmd-part-number-for-dlpc347x

    此致、

    马扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank

    我确信我正在使用 dlpc3479+dlpa3000+dlp4710lc、它也与这里推荐的组合相匹配、但我仍然有同样的问题!

    谢谢。
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    请给我一些时间来进一步研究这一问题。 我很快就会向您提供更新。

    谢谢。

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    您能否提供有关 DMD HS 和 LS 接口的原理图屏幕截图?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Maximus:

    我在设计中参考了该图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Maximus:

    我的原理图如下所示

    此致!

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    您是否有可将光学引擎连接到的 DLP3010EVM-LC? 如果是、我建议使用启动诊断工具进行刷写、将光学引擎与 DMD 相连并读取启动诊断工具的打印输出。 这样、我们可以减少发生故障的 DMD 或您的定制板之间的问题。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus

    我的开发板没有柏树芯片、因此我可能无法使用 DLP EVM GUI 3.2.0.6软件来操作它、但我可以通过 IIC 命令发送和接收数据;
    此外、我刷入了引导诊断工具、并获得了以下结果

    我可以在电路板一侧监测哪些信号?

    此致!

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我知道您可能无法将 GUI 与定制电路板一起使用、您是否能够将定制电路板上的光学引擎与 DLP EVM 配合使用、以确定问题出在您的定制电路板上还是出在光学引擎中的 DMD 上?

    您之前说过您没有得到 Vofs、Vrst、Vbias。 您是否得到相应的电压来达到它们? 请根据下图检查启动序列中的每个电源轨:

    您还能告诉我 HOST_IRQ 的状态吗? Host_IRQ 是否曾变为低电平或始终保持高电平?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    是否仍有此问题? 我将继续、暂时关闭此主题、如果您有更新、请回复。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Maximus:

    感谢您的答复。

    我刚刚再次遇到这个问题、我没有使 Vofs、Vrst、Vbias,和 IRQ 保持高电平。

    无法获取 DLPC3479 DMD_DEN_ARSTZ 和 DMD_LS_CLK。

    这五个信号与什么相关、如何输出和获取这些信号?

    此致!

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    这些信号是 DMD 的电源输出和通信线路。 请使用以下时序图验证每个信号系统功率/proj_on 和下拉电阻是否相应出现。 这些信号中的每一个都需要根据图形启动、以便系统正确启动。如果您发现这些信号中没有出现任何一个、我建议查看您使用该信号的原理图和电路板来确定原因。  

    此致!

    马克西姆