主题中讨论的其他器件:DLPC3478、、 DLPDLC-GUI
尊敬的成员:
我在开发扫描仪之前检查了 TI GUI 工具的功能。
在没有 Errow 或 Waring 消息的情况下完成"程序和加载模式"后,无论模式配置如何,它总是会出现警告消息,如下所示。
"警告! 在保存到文件之前未验证图形的时序"
我认为、由于下载没问题、时序值也可以。
如何继续使用案例1和案例2的"将模式保存到文件"和"从文件加载模式"?
请告诉我详细的软件代码、API 和软件信息。
案例1) DLP3010EVM + TI GUI 工具
案例2) DLP3010EVM + DLPC-API
谢谢
此致
e2e.ti.com/.../240223_5F00_Save-Pattern-to-file.mp4 e2e.ti.com/.../240223_5F00_Save-Pattern-to-FIle.pptx