This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:内部模式、保存模式到文件、从文件加载模式

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3478, DLP3010EVM-LC, DLPDLC-GUI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1328330/dlp3010evm-lc-internal-mode-save-pattern-to-file-load-pattern-from-file

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLPC3478、、 DLPDLC-GUI

尊敬的成员:  

我在开发扫描仪之前检查了 TI GUI 工具的功能。  

在没有 Errow 或 Waring 消息的情况下完成"程序和加载模式"后,无论模式配置如何,它总是会出现警告消息,如下所示。

"警告! 在保存到文件之前未验证图形的时序"  

我认为、由于下载没问题、时序值也可以。  

如何继续使用案例1和案例2的"将模式保存到文件"和"从文件加载模式"?  

请告诉我详细的软件代码、API 和软件信息。

案例1) DLP3010EVM + TI GUI 工具  

案例2) DLP3010EVM + DLPC-API

谢谢  

此致  

e2e.ti.com/.../240223_5F00_Save-Pattern-to-file.mp4    e2e.ti.com/.../240223_5F00_Save-Pattern-to-FIle.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是预料之中的、警告只是为了让您知道在您保存.bin 文件时、并未验证时序是否适用于控制器。 点击"PROGRAM AND LOAD PATTERN"后、GUI 会向 DLPC 发送 I2C 命令以验证时序。 虽然从技术上讲、您不必在保存之前进行编程和加载、但这是一种好的做法。 从您展示的视频来看、这些图形编程正常、因此您的计时应该很好。 有关详细信息、请参阅《DLPC3478软件编程人员指南》。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximus Rusi:  

    感谢您发送编修。  

    q1) 在情况1条件下、我可以将"将模式保存到文件并从文件加载模式"函数与 Case1一起使用吗?  
        似乎这些函数不会在案例1条件下运行。  

    案例1] DLP3010EVM-LC 和 DLPDLC-GUI  

    问题2)  点击"program and load pattern"后 GUI 会向 DLPC 发送 I2C 命令以验证时序。

    我是一名相当大的 软件工程师。 什么是 I2C 命令地址?  

    Q3)如果我   使用  DLP3010EVM-LC 和 DLP 控制器 API 对"将模式保存到文件并从文件加载模式"进行编程、  
        应查看 DLPC3478软件编程人员指南的哪个部分?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    q1) 在情况1条件下、我可以将"将模式保存到文件并从文件加载模式"函数与 Case1一起使用吗?

    • 您应该能够回答"是"。 创建图形配置后、"Save pattern to file"会提示您将.bin 文件保存在计算机上的某个位置。 这是基于您所做配置的图形二进制文件。 "从文件加载模式"会提示您选择.bin 文件、这应该是之前配置的 patter 二进制文件。 请说明在这方面似乎不起作用的是什么。 注意加载文件时、您不会在图形集顺序选项卡填充中看到表3。 相反、您将看到文件名出现、并且能够使用"Program and Load Pattern"功能。


    问题2)  点击"program and load pattern"后 GUI 会向 DLPC 发送 I2C 命令以验证时序。

    • 这是 GUI 中您可以使用的按钮。 但是、如果您想 通过 I2C 手动执行此操作(不使用 GUI)、则应遵循  3.7闪存更新命令  《DLPC3478软件编程人员指南》。  我建议您首先使用 GUI 中"Firmware"选项卡下的"Edit Firmware"功能将 pattern.bin 添加到固件中、然后刷写整个.img 文件、从而对整个闪存映像进行编程。

    Q3)如果我   使用  DLP3010EVM-LC 和 DLP 控制器 API 对"将模式保存到文件并从文件加载模式"进行编程、  
        应查看 DLPC3478软件编程人员指南的哪个部分?

    • 我不知道您在这里指的是什么。 这两个按钮严格用于 GUI。 其目的是创建新的图形二进制文件、并分别加载之前创建的图形二进制文件。  

    此致!

    马克西姆