请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65835大家好!
我们有 DLP 3D 投影仪(EH335、EH338)并且想要 以3D 形式观看 SBS 视频、因为我们在 YouTube 上打开了 SBS 视频 、并将3D 格式从汽车设置为 SBS、然后将 3D 模式 从 投影仪按钮切换到 DLP Link。 我们观察到 DLP 玻璃(使用 TPS65835 IC)上有一些闪烁、需要一些时间才能使玻璃保持稳定、在大多数情况下、眼镜会在11-12秒后趋于稳定、 在少数情况下、当我们将3D 模式 从关闭切换到打开(DLP 链接)时、它们 会继续闪烁、那么有人可以帮助解决这个闪烁问题吗?
谢谢!
山 ini