This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP160AP:以3D 方式切换投影仪时 DLP 眼镜出现闪烁

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1332986/dlp160ap-flickering-on-the-dlp-glasses-while-switching-the-projector-in-3d

主题中讨论的其他器件:TPS65835

大家好!

我们有 DLP 3D 投影仪(EH335、EH338)并且想要 以3D 形式观看 SBS 视频、因为我们在 YouTube 上打开了 SBS 视频    、并将3D 格式从汽车设置为 SBS、然后将 3D 模式   从  投影仪按钮切换到 DLP Link。 我们观察到 DLP 玻璃(使用 TPS65835 IC)上有一些闪烁、需要一些时间才能使玻璃保持稳定、在大多数情况下、眼镜会在11-12秒后趋于稳定、 在少数情况下、当我们将3D 模式 从关闭切换到打开(DLP 链接)时、它们 会继续闪烁、那么有人可以帮助解决这个闪烁问题吗?

谢谢!

山 ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您对 DLP 技术的兴趣。

    这似乎是3D 眼镜的左侧帧同步问题。 这些眼镜的前部有一个摄像头、用于识别左侧和右侧帧。 请清洁摄像头镜头、看看这是否有用。

    我们没有客户制造的最终产品的技术细节。 请联系产品制造商以获取进一步帮助。

    此致、

    维韦克