This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530PROJQ1EVM:DLPC230

Guru**** 1431720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1331671/dlp5530projq1evm-dlpc230

器件型号:DLP5530PROJQ1EVM
主题中讨论的其他器件:LM25141LM3409

大家好、我们现在将设计用于汽车电子产品的 DLP5530的驱动器板。 工作电压为直流9V-16V。 我看到、在 LED 驱动器部分中有一个 LM25141前置稳压器电路、这会将输入功率降低至6.5V 或8V、然后再降低到 LM3409芯片的输入。 是否需要此 LM25141前置稳压器电路? 我们设计输入电源是否可以直接连接到 LM3409而不使用前置稳压器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    提供的电路可作为满足必要汽车用例的参考。  此外、在未预先调节电压的情况下、图像质量会受到影响。  这是因为需要对能够为 DMD 提供精确能量的 LED 驱动电路进行控制。  为了获得良好的图像质量、需要使用此电路或非常相似的电路。  还有其他问题、例如、如果存在浪涌电压(汽车高达42V)或电流启动期间出现低电压、则会导致其他问题。

    如果您不是直接使用汽车电池进行工作并且拥有稳定的输入、则可以选择更简单的降压转换器、但我们建议保留降压转换器、以便具有稳定的 LED 驱动电压。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jason 感谢您的回答、我将保留这个电路。 还有一个问题、演示中 TP9900芯片的电源、输入电源12V 需要降压至3.3V、然后升压至6.5V。 这是出于时间考虑吗? 可将12V 直接降低至6.5V、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce:

    TPS99000需要12V 降压至6.5V。  TPS99000使用此输入来创建 VRESET、VBIAS 和 VOFFSET DMD 电压电源。  由于必须具有6.5V 的输入、因此我们决定使用6.5V 来降压至3.3V。   这样就不需要在3.3V 降压转换器上配备额外的保护电路。

    杰森