主题中讨论的其他器件:LM25141、 LM3409
大家好、我们现在将设计用于汽车电子产品的 DLP5530的驱动器板。 工作电压为直流9V-16V。 我看到、在 LED 驱动器部分中有一个 LM25141前置稳压器电路、这会将输入功率降低至6.5V 或8V、然后再降低到 LM3409芯片的输入。 是否需要此 LM25141前置稳压器电路? 我们设计输入电源是否可以直接连接到 LM3409而不使用前置稳压器电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们现在将设计用于汽车电子产品的 DLP5530的驱动器板。 工作电压为直流9V-16V。 我看到、在 LED 驱动器部分中有一个 LM25141前置稳压器电路、这会将输入功率降低至6.5V 或8V、然后再降低到 LM3409芯片的输入。 是否需要此 LM25141前置稳压器电路? 我们设计输入电源是否可以直接连接到 LM3409而不使用前置稳压器电路。
Bruce、您好!
提供的电路可作为满足必要汽车用例的参考。 此外、在未预先调节电压的情况下、图像质量会受到影响。 这是因为需要对能够为 DMD 提供精确能量的 LED 驱动电路进行控制。 为了获得良好的图像质量、需要使用此电路或非常相似的电路。 还有其他问题、例如、如果存在浪涌电压(汽车高达42V)或电流启动期间出现低电压、则会导致其他问题。
如果您不是直接使用汽车电池进行工作并且拥有稳定的输入、则可以选择更简单的降压转换器、但我们建议保留降压转换器、以便具有稳定的 LED 驱动电压。
杰森