This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:有缺陷的投影仪

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3010EVM-G2, DLPC3433, DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1332591/dlpdlcr3010evm-g2-defective-projectors

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2
主题中讨论的其他器件: DLPC3433DLPA3000

我订购了3个 DLPDLCR3010EVM-G2、但三个中有两个似乎有缺陷。 它们在通电和打开时不投射光线。 3个中有1个工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryoma,

    您能否确认以下信息:

    • 您是否为每个部件使用了正确的电源?
    • 电路板上是否存在任何缺失的连接?
    • 您是否仍能够通过 GUI 与他们进行通信?
    • 打开 PROJ_ON 后、您会看到哪些 LED 亮起/熄灭?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -是的,电源是正确的。   在本实验室中、同样的电源也用于另一个 DLPDLCR3010EVM-G2。  

    -连接良好。

    - GUI 在连接时检测2个投影仪。 但是、2个投影仪没有光输出。

    -附加的照片是关闭/打开的2个有缺陷的投影仪。 它们在其开启状态下显示了不同的 LED 模式、但两者同样不输出光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Ryoma,

    您能否尝试使用从 TI DLP Pico 固件选择器工具中找到的最新固件重新刷写 EVM

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该从链接中选择哪种控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma:

    DLP3010EVM-G2使用 DLPC3433。 您应该在固件选择器工具中进行以下选择。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMIC 应为 DLPA3000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试上传固件映像时出现此错误:

    错误:所选固件为另一个 EVM 提供肉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您选择了哪个固件?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与上一个选项相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试 EVM 页面上列出的固件。 (链接)

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试上传固件时、两个投影仪都出现了此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma:

    这很有趣。 您能否尝试使用我们的 LC GUI 进行刷写? 它的 Flash 限制较宽松、有时效果更好。 以下是要下载的链接(链接)。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 LC GUI 完成固件上传。 但是、2个投影仪仍然无法输出光。 我还注意到、GUI 在左下方指示即使我打开投影仪也 EVM "已关闭"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryoma,

    我们建议继续使用 RMA。 如果您通过 TI.com 订购、请查看以下 链接、否则请联系您的分销商。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该在退货请求的某个位置参考此论坛主题? 我们通过 TI.com 订购、但此订单是由我所在机构的采购团队下达的。 他们购买时使用了其他 TI 帐户(Adrian.Orozco[at]ufl.edu)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要我输入了正确的订单号、就可以使用我自己的 TI 帐户(rhattori@ufl.edu)提交故障分析申请吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma:

    您可以在您的 TT 中引用该主题。 我不知道 TI 客户退货政策、但一旦您联系他们、他们应该能够回答您关于退货的问题。 很抱歉给您带来不便。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 另一个问题。 我需要在退货表中填写"DTC/LTC"、但  在我的 DLP3010EVM-G2上找不到 DTC/LTC。 您知道在 DLP3010EVM-G2上的哪里可以找到这些数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DTC/LTC 适用于我们销售的半导体芯片、而不是 EVM。 请输入"不适用"。

    此致!

    马克西姆