This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3310EVM:投影时崩溃、现在再次赢得了项目

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, DLP4710EVM-LC, DLPC3437

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1328126/dlpdlcr3310evm-crashed-while-projecting-and-now-won-t-project-again

器件型号:DLPDLCR3310EVM
主题中讨论的其他器件:DLP4710EVM-LCDLPC3437、DLPA3000

您好、在按照指示使用时、我们的 EVM 投影仪突然关闭、现在投影仪不会再次打开。 USB GUI 提示 EVM 已连接、但提示投影仪即使我们打开也处于关闭状态。 为电路板和 D5 (PROJ_ON LED)加电时、所有电源 LED 都亮起。 但我们确实注意到显示板(INIT_B)上的 D7重复闪烁。 您能帮助解决此问题吗? 我们是否需要对 FPGA 重新编程?  我们在使用 FPGA 时从未以任何方式对其进行过重新编程。 这是我们第二个 遇到问题的 EVM、如果能提供一些帮助、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danielle、

    欢迎来到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    您能否查看以下内容:

    1.

    您使用的电源是什么? 它是否遵循用户指南中的以下规格?

    2.

    您尚未对系统执行任何正确的硬件修改? 您是否仔细检查了所有电缆和连接器是否牢固?

    3.

    此信息会填充在 GUI 中吗?

    4.

    您可以进入高级模式并发送命令、是否可以毫无问题地读取和写入命令?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们的电源符合用户指南中的要求、并且我们尚未对硬件进行任何修改。 电缆和连接器 也是固定的。  

    GUI 不会填充字段、它表示投影仪即使在开关打开时也处于关闭状态、当 我按下"GET"(获取)按钮时、除了显示内容外、其他内容都不会填充。 在高级模式下、当我尝试读取命令时、它会超时(随附屏幕截图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danielle、

    感谢您的反馈。 我们的团队将需要更多时间来调查此申请、下周。 感谢您的耐心。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danielle、

    您可以尝试重新刷写固件吗? 现有 DLP Lightcrafter Display GUI 存在已知问题、因此我们建议使用替代 GUI 按照以下步骤操作:

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1170082/faq-dlpc3430-corrupted-flash-debug

    请记住步骤2、将投影仪打开开关保持在"OFF"位置。  

    还要记住步骤3a、选择 dlp4710evm-lc、因为 dlpdlcr3310evm 也是双路控制器。  

    请尝试此固件版本应为7.1.2。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex、感谢您为我们提供的详细步骤。 我能够重新刷新固件、但遗憾的是、问题仍然存在。 我还能做些什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danielle、  

    我的建议是在整个通信路径中检查电源轨和信号、以确保所有芯片均已上电、并查看是否正在进行任何通信。

    存在这些状态 LED、但这些 LED 仅表示某些电源轨是否处于运行状态、而不表示特定芯片是否正常工作。  

    请参阅此处的设计文档、您可以在其中找到两块显示板(EVM 顶部电路板、带有 LED 电缆、从顶部伸出的 DMD 电缆)的原理图和装配图 以及包含电源开关、风扇电缆和电源输入的 EVM 底板的系统板。  

    作为起点、我会查看突出显示的以下内容:

    1. PROJ_ON 信号、该信号传输到 DLPA3000和双路 DLPC3437控制器。  
    2. 检查从前端到 FPGA 的 I2C 或 SPI 通信查看您是否在这些线路上以及 FPGA 和双 DLPC3437控制器之间看到任何活动。  
    3. 检查 DLPA3000的 VIN 以及 DLPA3000的1.1V 和1.8V 输出。 然后检查进入双 DLPC3437的1.8V 和1.1V 电压。  
    4. 检查 DLPA3000输出的 VBIAS、VRESET 和 VOFFSET 进入 DMD、因为这些对于 DMD 运行很重要。  

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danielle、

    我将由于不活动而关闭此帖子。 如果将来有问题、请创建一个新的 E2E 帖子并链接该旧帖子以供参考。  

    此致、

    亚历克斯·陈