主题中讨论的其他器件:DLP4710EVM-LC、 DLPC3437、DLPA3000
您好、在按照指示使用时、我们的 EVM 投影仪突然关闭、现在投影仪不会再次打开。 USB GUI 提示 EVM 已连接、但提示投影仪即使我们打开也处于关闭状态。 为电路板和 D5 (PROJ_ON LED)加电时、所有电源 LED 都亮起。 但我们确实注意到显示板(INIT_B)上的 D7重复闪烁。 您能帮助解决此问题吗? 我们是否需要对 FPGA 重新编程? 我们在使用 FPGA 时从未以任何方式对其进行过重新编程。 这是我们第二个 遇到问题的 EVM、如果能提供一些帮助、我们将不胜感激。