主题中讨论的其他器件: DLPA2005、 DLP2010LC
您好!
我们拥有一组定制电路板、包括 DLPC3470、DLPA2005和 DLP2010LC。 对于此设计、我们从 DLPC3470数据表的第7.3.10.1节选择了 DMD 布线选项4。 当我们最初通过 DLP Pico FW 选择器下载 DLPC3470的固件时、我们为引脚映射选项4下载了固件版本 v8.1.0。 我相信这大概是在去年8月。
当我返回 DLP Pico FW Selector 检查更新的固件时、我发现最新固件版本 v9.0.1的下拉菜单中缺少选项3和4: 
v9.0.1的发行说明仅包括对选项1和选项2的线路输出支持。 此外,如果查看去年下载的选项#4 v8.1.0映像的发行说明,我会看到同样的说明,其中仅针对引脚映射选项#1和#2提供了支持:

然而 v8.1.0固件适用于我们的硬件、这表明引脚映射确实正确、且此版本说明行可能出错。 那么、我的问题是:
- 为什么两个固件版本的发行说明都只提及对 DMD 引脚映射选项#1和#2的支持?
- 是否仍支持 DMD 引脚映射选项#4?
- 假设上一个问题的答案是"是",我们可以从何处下载用于 DMD 引脚映射#4的最新固件
谢谢!
马特