This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:用于 DMD 引脚映射选项4的 DLPC3470 v9.0.1固件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPA2005, DLP2010LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1335247/dlpc3470-dlpc3470-v9-0-1-firmware-for-dmd-pin-mapping-option-4

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件: DLPA2005DLP2010LC

您好!

我们拥有一组定制电路板、包括 DLPC3470、DLPA2005和 DLP2010LC。 对于此设计、我们从 DLPC3470数据表的第7.3.10.1节选择了 DMD 布线选项4。 当我们最初通过 DLP Pico FW 选择器下载 DLPC3470的固件时、我们为引脚映射选项4下载了固件版本 v8.1.0。 我相信这大概是在去年8月。

当我返回 DLP Pico FW Selector 检查更新的固件时、我发现最新固件版本 v9.0.1的下拉菜单中缺少选项3和4:



v9.0.1的发行说明仅包括对选项1和选项2的线路输出支持。 此外,如果查看去年下载的选项#4 v8.1.0映像的发行说明,我会看到同样的说明,其中仅针对引脚映射选项#1和#2提供了支持:

然而 v8.1.0固件适用于我们的硬件、这表明引脚映射确实正确、且此版本说明行可能出错。 那么、我的问题是:

  1. 为什么两个固件版本的发行说明都只提及对 DMD 引脚映射选项#1和#2的支持?
  2. 是否仍支持 DMD 引脚映射选项#4?
  3. 假设上一个问题的答案是"是",我们可以从何处下载用于 DMD 引脚映射#4的最新固件

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请给我一些时间来与您联系。

    谢谢!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    为此、我们不再支持4个引脚映射选项、因为其中两个基本上是冗余的。 您是否可以尝试在固件选择器工具中选择引脚映射选项2并对其进行测试?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v9.0.1固件的选项2变体似乎在我们的主板上正常工作。 谢谢!