This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:写入图形顺序表条目的繁忙信号

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1334273/dlpc3478-busy-signal-for-write-pattern-order-table-entry

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPA3000

您好、TI 专家!

我有采用 DLPC3478和 DLPA3000的定制电路板。 我向 DLPC3478发送命令、以通过 STM32更新内部图形表。 在我调用项目模式(9Eh)后、它不会正确地项目模式(大多数情况下只项目 1个模式或没有图灯)。 如果我在 写入图形顺序表条目和 写入内部图形控制之间放置3ms 的延迟、那么它会正确地投射图形。 是否有办法检查 已处理的写入图形顺序表条目命令并准备好投影图形信号? 是否有用于命令处理的 BUSY 信号?

此致!
约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    根据图形设置、在控制器由于内部处理而准备好开始显示图形集之前存在一些可变延迟。 为了确定何时完成所有内部处理、我们具有一个"图形就绪"信号、必须通过"Write Pattern Ready Configuration"(写入图形就绪配置)(94h)命令启用该信号。 这是一个硬件信号、当控制器准备好显示图形集时将变为高电平、如果硬件信号不可用、您还可以通过"Read Internal Pattern Status"(读取内部图形状态)(9Fh)命令读取状态。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    我使用"写入图形就绪配置"命令启用了图形读取信号、但我  使用运行一次命令使图形在 tıme μ s 内处于就绪状态、例如10次曝光15次曝光前后的43ms。 之后、我始终未准备好、只需执行命令"Read Internal Pattern Status"。 我还使用固件 v8.0.1。

    您能解释一下什么时候应该准备好这种模式读取吗? 如果我更改操作模式、是否会保留此设置?

    此致!

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    我不确定我是否理解您看到的问题。 您是说您只获得一次图形就绪信号、而不会再获得一次吗? 您能进一步解释您要做什么吗?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    是的、我观察到有关图形就绪状态的奇怪行为、在 proj on 后、我将其设置为内部图形模式并发送写入图形就绪配置。 在我发送开始投影命令(运行一次)并检查图形就绪状态之后、我看到只有几 ms 的图形就绪处于高电平、而不会再次处于高电平。  

    此致!  

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请给我一些时间来回复您。  


    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    我使用的是自由运行模式、该信号对自由运行模式有效还是仅对触发输入模式有效?

    此致!

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    在自由运行模式下、您应该仍然能够使用此选项、而不使用触发输入。 您能否描述一下导致信号变为低电平的过程? 信号应遵循下图。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    该过程 如下所示:

    -PROJ_ON

    -100 ms 延迟

    -PROJ_ON

    WriteOperatingModeSelect:内部图形

    -WriteTriggerOutConfig:触发输出2

    - WriteRGBLedEnable :真

    -WritePatternReadyConfiguration:图形就绪启用

    WritePatternOrderTable:仅投影一个图形

    -IN while loop : ReadInternalPatternStatus : READY 图形就绪状态:始终为0  

    如果我在 ReadInternalPatternStatus 之前调用项目模式(WriteInternalPatternControl) 、它会变为高电平几毫秒(接近图形投影时间)、然后变为低电平。

    Best、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我已经向我们的专家进行了检查、我们已经意识到模式就绪信号不能以这种方式使用、对于这一错误我深表歉意。 我将展开讨论、看看我们是否可以为您提供另一种方法来最大程度地减少控制器准备就绪与您发送 WritePatternControl 命令之间的延迟。 您是正确的、在写入图形配置后会有一些可变延迟、这不应超过10ms、请给我一些时间来与您联系。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我将继续、关闭该主题、因为我们已实现离线支持。

    此致!

    马克西姆