主题中讨论的其他器件:DLPA3000、
您好、TI 专家!
我有采用 DLPC3478和 DLPA3000的定制电路板。 我向 DLPC3478发送命令、以通过 STM32更新内部图形表。 在我调用项目模式(9Eh)后、它不会正确地项目模式(大多数情况下只项目 1个模式或没有图灯)。 如果我在 写入图形顺序表条目和 写入内部图形控制之间放置3ms 的延迟、那么它会正确地投射图形。 是否有办法检查 已处理的写入图形顺序表条目命令并准备好投影图形信号? 是否有用于命令处理的 BUSY 信号?
此致!
约翰