主题中讨论的其他器件: DLPC3436
大家好!
我正在尝试通过 DLPDLCR230NPEVM 实现高帧速率、但只能达到60Hz、而且帧会抖动、同时显示静止图像以外的任何内容。 到目前为止、我遇到的其他问题通过在论坛中查找答案得以解决。
到 目前为止我做了什么:
- 将 DLPDLCR230NPEVM 上的固件更新为最新版本(7.4.0)
- 手动安装 WiringPi 库、以便能够驱动 Raspberry Pi 的 GPIO、如 i2c.py 应安装的、并将 GPIO 驱动器功率设置为7 或更多
- 将 config.txt 更改为手册中的一个,并将 HDMI 计时更改为: hdmi_timings=960 0 8 32 40 540 0 56 6 0 0 240 0 151756000 3
- 在 init_parallel_mode.py 中,在黑色幕布后,禁用 XPR 致动器,添加一行: Summary = WriteActualatorGlobalDacOutputEnable(Set. 禁用)
- 为了解决屏幕偏移的问题、添加了 https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1054799/dlpdlcr230npevm-in-960x540-240hz 中描述的 WriteXprFpgaRegister (Address、Data)函数 、并 在禁用黑色幕布图像之前添加了 Summary = WriteXprFpgaRegister (0x508、0x1B58)行
XPR 致动器应该被禁用、但为了确保我使用 sample06_status.py 来查看 XPR 的状态以及 是否将其设置。 启用或设置。 禁用时、结果将相同:
'ActuatorDriveEnable': 0, 'ActuatorPwmGenSource1080POnly': 1 'ActuatorConfigurationError': 1, 'ActuatorWatchdogTimerTimout': 0, 'ActuatorSubframeFilteredStatus': 0,
我包含了两个视频、一个是静态图像、另一个是60fps 视频正在播放。
e2e.ti.com/.../static-image.avie2e.ti.com/.../video-playing.avi
感谢您的帮助、
大卫