This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:240Hz、图像不稳定且抖动

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM, DLPC3436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1336236/dlpdlcr230npevm-240hz-image-not-stable-and-jittering

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC3436

大家好!

我正在尝试通过  DLPDLCR230NPEVM 实现高帧速率、但只能达到60Hz、而且帧会抖动、同时显示静止图像以外的任何内容。 到目前为止、我遇到的其他问题通过在论坛中查找答案得以解决。  

到 目前为止我做了什么:

XPR 致动器应该被禁用、但为了确保我使用 sample06_status.py 来查看 XPR 的状态以及 是否将其设置。 启用或设置。 禁用时、结果将相同:

'ActuatorDriveEnable': 0,
'ActuatorPwmGenSource1080POnly': 1
'ActuatorConfigurationError': 1,
'ActuatorWatchdogTimerTimout': 0,
'ActuatorSubframeFilteredStatus': 0,

我包含了两个视频、一个是静态图像、另一个是60fps 视频正在播放。

e2e.ti.com/.../static-image.avie2e.ti.com/.../video-playing.avi

感谢您的帮助、
大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    • 将 DLPDLCR230NPEVM 上的固件更新为最新版本(7.4.0)
      • EVM 固件的当前版本为7.3.14。 请确认您使用的是 EVM 产品页面的固件、而不是通用 DLPC3436固件。
    • 手动安装 WiringPi 库、以便能够驱动 Raspberry Pi 的 GPIO、如 i2c.py 应安装的、并将 GPIO 驱动器功率设置为7 或更多
      • 此库已被弃用、当以1080p @ 60Hz 运行时、EVM 通常不需要它。 您可能需要通过其他论坛来了解如何使该库正常工作。
    • 将 config.txt 更改为手册中的一个,并将 HDMI 计时更改为: hdmi_timings=960 0 8 32 40 540 0 56 6 0 0 240 0 151756000 3
      • 可能需要对视频数据设置进行一些微调。 这个定时参数原本只被测试为@ 1080p。 我没有建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我希望 能够在960x540下达到240Hz、这里  宣传的 DLPDLCR230NPEVM 可以通过一些调整来实现该目的。  

    我将固件版本更新为7.4.0、因为我无法通过固件版本7.3.14和使用 TI 的 DLP Pico 固件选择器找到它、我发现了一个新版本。 根据您的建议、我现已恢复至7.3.14。

    已弃用"官方"WiringPi、并且 Raspberry Pi 未默认安装、但已复制。 它现在可用 并且正在工作。 它驱动 GPIO 强度更高、可减少抖动。

    正如您的同事、Cody Smith 在本论坛帖子中所述  :e2e.ti.com/.../3901877

    # 960 x 540 @ 240 Hz Timings
    # Recommend use at GPIO DRIVE 7
    #hdmi_timings=960 0 8 32 40 540 0 56 6 6 0 0 0 240 0 151756000 3

    有一些时序被用于达到240Hz 960x540、它需要将 GPIO 驱动至高于默认值。  

    我现在已经能够通过将像素时钟更改为125000000来停止图像的抖动、但我仍然可以通过高速摄像头看到 XPR 仍然处于激活状态且未被禁用、因为应该是使用  WriteActualatorGlobalDacOutputEnable (Set. 禁用)功能。 是否有其他功能仍在激活它? 也许不是0的"ActualatorPwmGenSource1080POnly"可以被不在可用函数中的功能停用?

    我声明认为此  DLPDLCR230NPEVM 可能有缺陷、但无法确定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您是否有另一个 EVM 与您一起测试您当前的系统是否有缺陷?

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maxine:

    我没有其他  DLPDLCR230NPEVM。 我认为它可能有缺陷的原因是、当禁用 XPR 和代码行时、图像没有区别。 此外、当我们1-2周前收到 EVM 时、前镜头似乎有划痕、与最新论坛帖子之一的图片中类似、因此即使我们从信誉良好的供应商处购买、它也可能不是全新的。  

    此致!
    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    有和没有图像的差异可能不容易用肉眼看到所有内容。 我们将内部讨论并联系您。

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    必须通过跟踪和错误以及 GPIO 驱动强度的变化来解决视频时序问题。 这是我们用于最后测试硬件的时序。 我要注意的是、VBP 必须> 0.103ms。 此时序由传统视频生成器使用。 就 Raspberry Pi 而言、必须进行更多的试错来找到合适的计时设置。 这是用户必须弄清楚的问题。 视频时序的限制来自 RPi 硬件并迫使它如此快速、清晰和稳定地发送数据。