This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:初始化期间无法从闪存加载固件数据

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3470, DLP2010LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1334272/dlpc3470-failed-to-load-fw-data-from-flash-during-initialization

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件:DLPA2005、、 DLP2010LC

您好!  

  目前正在     使用  DLPA2005  + DLPC3470 +  DLP2010LC 进行开发测试  

该 设计是针对 DLPC3470数据表提供的上电序列进行的、但 DLPC3470芯片无法读取串行闪存中的固件。

并且       Toggle 应用 PROJ_ON 时、  可以  检查 SPI_DATA。

 我会向您发送我测量的数据、如果您能告诉我是否有任何需要额外确认的事情、我将不胜感激。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seonmin:

    您是否可以重新连接文件、这些文件似乎不起作用? 此外、您可以检查以下每个信号是否根据图表正确初始化?

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus  

    您能告诉我您的电子邮件吗?  我会将与上述图片对应的所有文件发送给您。

    此外还有 dlpa2005计时。

    此致!

    宣明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seonmin:

    我已经给你发送了一个朋友请求,这应该允许你给我私人信息。 请随时在那里与我分享文件。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最后、我将私下讨论此问题。

    此致!

    马克西姆