主题中讨论的其他器件:DLPA2005、、 DLP2010LC
您好!
我 目前正在 使用 DLPA2005 + DLPC3470 + DLP2010LC 进行开发测试 。
该 设计是针对 DLPC3470数据表提供的上电序列进行的、但 DLPC3470芯片无法读取串行闪存中的固件。
并且 当 Toggle 应用 PROJ_ON 时、 可以 检查 SPI_DATA。
我会向您发送我测量的数据、如果您能告诉我是否有任何需要额外确认的事情、我将不胜感激。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
此致、