主题中讨论的其他器件:DLPC410
尊敬的专家:
显示256灰度图像时遇到问题。 我希望 按显示时间从 T、2T 至2 ^ 7T 的顺序显示8位灰度数据。 但256个灰度条似乎是 不连续的。 这可能是由于显示时间不准确。
对于复位期间微镜的显示状态 (镜时钟脉冲)、我感到困惑。 是 更改为新上传的数据还是保持 先前的状态。 当数据从0变为1/1变为0 或从0变为0/1变为 1时、情况是否有所不同。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
显示256灰度图像时遇到问题。 我希望 按显示时间从 T、2T 至2 ^ 7T 的顺序显示8位灰度数据。 但256个灰度条似乎是 不连续的。 这可能是由于显示时间不准确。
对于复位期间微镜的显示状态 (镜时钟脉冲)、我感到困惑。 是 更改为新上传的数据还是保持 先前的状态。 当数据从0变为1/1变为0 或从0变为0/1变为 1时、情况是否有所不同。
尊敬的 BX Gu,
尽管我无法讨论您的灰度图像计时、但我可以对 MCP 进行注释。
MCP 允许镜像转换到加载数据状态。 如果镜像已位于已加载数据的位置、则它只需保持在 MCP (重置)上。 此信息来自 DLPC410数据表的第8.3.3节。
可以向 DMD 发送数据、告诉它保持相同的状态。 作为双稳态器件、当加载 CMOS 内存阵列后发出 MCP 时、DMD 镜像将具有交叉转换或同侧转换。
您好像已经查看过 适用于 DMD 的 DLP101文档、但第4.1节也对 MCP 进行了详细介绍。
此帖子还分配给了另一位能够提供进一步帮助的同事。 让我们看看他是否对此有更多的见解?
此致、
迈克尔·莱